结果:找到"沁恒 CH32V208 开发板 U盘 SD NAND",相关内容1000条
  • 沁恒CH32V208开发板试用+U盘/SDNAND读写与多功能数码相框
  • CH32V208继承了沁恆产品一贯的传统,即U盘的读写功能。这使得尽管CH32V208的闪存要比CH32V307的小一倍,但有了U盘读写功能的支持就可有效地缓解用户对存储空间的需求。它除了支持U盘的读取,还支持对CSSDNAND(贴片式TF卡/SD卡)这类器件的使用,将看图8所示图1是U盘读写功能的测试条件及构成,在使用厂家例程的情况下其测试结果如图2所示,由此可说明其读写功能正常。图1测试条件图2测试结果图3是进行测试的文本文件及其内容,由于文件前段所存放的是单字节的字符信息,故可以确保显示与存储内容的一致性,若是存放汉字信息会因读取字节数的问题而出现异常。图3测试文件为了实现数码相框的功...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CH32V208 U SD NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-10 18:19:00
  • 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
  • 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND应用 SD卡 贴片SDnand flash 存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
  • 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
  •   实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴片式SD卡,贴片式TF卡,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
  • PY32F002A开发板,32位M0内核,最高20KB的flash,3KB的SRAM
  • PY32F002A开发板为PY32F002A芯片提供了一个简易的硬件开发环境。开发板使用typec接口作为供电源。提供包括扩展引脚在内的以及SWD、Reset、Boot、Userbuttonkey、Resetkey、LED等外设资源。目前开发板已经可以在某宝购买。提供相关资料和技术支持。PY32F002A芯片介绍:PY32F002A系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达20Kbytesflash和3KbytesSRAM存储器,最高工作频率24MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2023-03-01 16:48:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡,NAND FLASH,SD NAND,贴片式tf卡,贴片式sd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
  • 启明云端分享|采用BtoB设计的RK3399核心板【邮票孔,支持4K、H.265硬解码】
  • 今天来为大家介绍一款启明云端采用BtoB设计的RK3399核心板,核心板为邮票孔,支持4K、H.265硬解码!概述:·IDO-SOM3909是基于RK3399系列CPU开发设计的一款高性能核心板·双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,六核64位CPU·搭载Android7.1/8.1/9.0/LINUX系统,主频高达2.0GHz·采用Mali-T864GPU,支持4K、H.265硬解码·在超小PCB面积上,核心板板载LPDDR4,eMMC,PMIC和千兆PHY芯片,·扩展EDP、MIPI-DSI、HDMI、PCIE、TypeC、3路MIPI等接口和多达156路GPIO接口丰...
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 发帖人:启明云端科技 发帖时间:2021-07-29 16:25:00
  • 开源一块STM32F103RE的小开发板~可做物联网,游戏机等
  • STM32F103RETX开发板(原文链接点我,点击全文看更加完整介绍)其设计其实是比TOLIN核心板要早些时候的~,当时想用这块板子做的是一个复古游戏机,有联网功能。但是后来其在我调试一些简单的模块中起到很大的作用,所以就一直用它先完成一些驱动文件编写,比较方便。首先其设计还是遵循了极大化兼容接口的设计思想,满足一些模块的板对板直插,减少杜邦线使用。再者就是结构上的调整,板子的大小与添加IO丝印。说一下板载资源吧USB2.0接口可实现USBCDC功能,U盘拖拽固件升级,数据存储等功能。三色LED一颗5050的三色led代替传统的led,使板子布局更加美观,用于做指示灯。STLINKUART...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:27:00
  • GD32开发板评测活动获奖感谢
  • 很荣幸获得了GD32开发板的评测的活动的并列第一名!特此发帖感谢!过程有点小意外,但是立创员工的给力的帮助让我顺利拿到了150元的京东购物卡奖金!!!感谢GD32公司,感谢立创商城!!!!!没图没真相,下面是真相!!
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-06-07 20:59:00
  • 同封装同厂家的芯片能否增加品种贴片
  • 刚体验了SMT,确实很方便,除了器件很少之外,其他的还算满意。唯独有一个地方,我用的沁恒的CH340C芯片,但是贴片只支持CH340G,问题是,我也是从340G转过来的,340C和340G是PinTOPin的,封装,管脚,功能完全一样,直接贴就行的,但是嘉立创的贴片库没有,这个很不方便;
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SMT, 发帖人:麻将只打一块的 发帖时间:2018-03-10 16:18:00
  • 番茄STM32F3开发板
  • 之前用了原子的F103开发板,很好用!现在用F30X的芯片做开发,找不到合适的开发板,就自己做了一个。现在想找小伙伴一起众筹做一款开发板。目前做了第一版,基本功能如下:板载MicroUSB接口,供电+上位机通信;板载5V、3.3V电源输出;板载2个通用输入按键;板载RTC时钟电路;支持SWD调试接口;板载1个LED电源指示和1个受GPIO控制的LED;支持0.96'OLED显示接口;支持高精度模拟基准,合适高精度数据采集;更具人性化的可扩展接口,创新性的扩展接口,避免使用杜邦线扩展功能。具体细节请参考众筹说明:http://z.elecfans.com/147.html
  • 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: STM32F3 STM32 发帖人:MichaelFan 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: